结果:找到"安信可科技正式进军5G NB-IoT广域网市场 ",相关内容1000条
- 开源广场找不到BOM清单上传
- 你好,在开源广场想分享个小项目,可以录入描述,上传附件,设置是否评论,但找不到BOM清单生成的地方,看别人是有BOM清单的,麻烦告诉在哪,谢谢啦
- 所属专栏: 模块答疑 标签: 开源广场 BOM 发帖人:globe 发帖时间:2022-01-08 02:39:00
- 安信可科技正式进军5GNB-IoT广域网市场
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安信可科技正式进军5G NB-IoT广域网市场 发帖人:爱学习123456 发帖时间:2021-11-12 10:03:00
- 老哥们好,广场舞音响扰民,求求老哥们出个广场舞音响万能遥控器制作教程!
- UP主你好,广场舞音响扰民,求求你出个广场舞音响万能遥控器制作教程!就1个功能关闭!遥控距离30多米!940nm红外发射管5W120度这个可以达到30多米!非常感谢!希望您能干掉全中国的广场舞扰民!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 广场舞 发帖人:湿身大赛 发帖时间:2021-05-13 18:05:00
- 立创如何布局中原市场的思考
- 个人感觉嘉立创公司,应该在中原地区布局PCB和电子元器件的市场,在南阳或襄阳地区设立PCB生产工厂和电子元器件仓库,这样可以辐射到河南,河北,北京,天津,山东,陕西,四川等地,而南阳和襄阳交通发达,土地又便宜,物流发达,快递费用也很便宜,政府扶持力度大,总之就是成本低,利润大,速度快,最后我想说的是,俺是南阳的,你们去哪里开厂,我村里有地,可以租给你,然后我可以去你们工厂上班不。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 中原 市场 布局 发帖人:PLNNK 发帖时间:2021-03-18 17:49:00
- 基于中移物联网NB-iotM5311OpenCPU开发RTU(远程遥测终端单元)
- M5311是一款高性能、低功耗NB-IoT无线通信模组,满足中国移动蜂窝物联网通用模组技术规范。尺寸仅为16mm×18mm×2.2mm,能够最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,有效地帮助客户减小产品尺寸并优化产品成本。供电电压低至2.1V,支持AA干电池,能够最大限度地压榨电池,可以帮助客户获得更长的终端寿命。提供丰富的外部接口,支持外接传感器设备.本案例采用M5311的OpenCPU进而减少一个核心MCU,控制生产成本,提高竞争力,可大量铺设.硬件外设接口包括GPIO、I2C、SPI、PWM、ADC、RTC、FLASH、UART等●支持水计量,电计量和时间计量;●先进的NB-Io...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: NB-iot OpenCPU 物联网 RTU 发帖人:自强不息的波波 发帖时间:2020-09-29 15:05:00
- 扬杰科技新型封装SMG,SMETVS管,8/20us下,电流可达2500A、10000A,保护5G...
- 图片
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 扬杰科技 TVS 5G 发帖人:扬杰科技 发帖时间:2020-09-18 14:38:00
- 最新一款LoRa集成了单芯片SoCASR6501/ASR6502
- 全球先进半导体产品供应商Semtech宣布向阿里云IoT授权LoRa这一IP,打破了LoRa在全球范围内仅有Semtech这一个芯片供应商的局面,使得LoRa在芯片半导体供应市场中更加多元化。特别是现在正处于中美贸易战,贸易形势不明朗,芯片进出口的未来不可预料。现在,国内也拥有了LoRa供应商。阿里云IoT认证的基于ASR6501的RF-AL42UH这一新的LoRa无线方案能有效缓解国内芯片半导体客户的紧张情绪。ASR的ASR6501/ASR6502和ASR6505均是基于SX1262射频收发器设计的SoC芯片按照以往的模块设计,一般采用SX1278、SX1276射频收发器来设计模块,例如安...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LoRa NB-IOT 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-03-11 15:04:00
- NB-IoT标准演进R13-R14
- 2019年7月17我国完成了IMT-2020(5G)候选技术方案的完整提交。据悉,在提交的方案中,NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合,预计2020年6月ITU将正式宣布5G技术方案的诞生。而NB-IoT也将成为未来5G物联网主流技术。截止目前,NB-IoT在全国范围内完成了超过300多个城市的覆盖,终端连接数已经超过6000万,且每年以千万级的数量在递增,覆盖了智慧城市、环保、农业、医疗、物流等各个行业。NB-IoT连接量最大的细分应用领域是表计及消防应用领域,燃气表、水表均已经超过了1000万接入量,烟感也有较大量级的出货。尤其2019年,NB-IoT在表计领域得到了快速增长,在表...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NB-IOT,物联网 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-21 14:18:00
- 到2029年MRAM收入将增长170倍
- 一份新市场报告预计,从2018年到2029年,独立MRAM和STT-MRAM的收入将增长170倍,达到近40亿美元的收入。下一代内存技术的增长将主要由取代效率较低的内存技术(例如NOR闪存和SRAM)推动。MRAM容量出货量预测(2017-2029,Coughlin)分析人士预计,包括DRAM,3DXpoint和NAND在内的许多存储技术将在未来几年内增长,但增长最快的将是MRAM存储器。容量方面的出货量预计将从2019年的约0.1PB增长到2029年的近100PB。对MRAM存储器的巨大需求将刺激设备支出的稳步增长。预计MRAM设备市场将从2018年的2600万美元增长到2029年的854...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,STT-MRAM,MRAM市场 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-01-16 16:08:00
- 萨科微SLKOR的产品优于同类产品,大量进入国内通用市场
- 萨科微SLKOR(www.slkormicro.com)在中国市场以销售SiCMOS、IGBT为主打产品,几年来销售量节节攀高,强烈挤压英飞凌infineon、IR、AOS万代等的市场空间。为了进一步发展和巩固市场构建产业生态,萨科微SLKOR品牌的系列电源类通用产品大量进入中国市场,品质过硬,完全替换国外TI、ST、NXP等品牌的同类型产品。萨科微SLKOR再立创商城的产品为了让客户用的放心,slkor选取了的应用于电源管理SL494与某国际知名品牌的TL494做了双盲对比测试,结果是slkor的品质优势非常大。测试的数据和结论如下:目前,slkor的sl494已经大规模应用于创联、京泉华...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 萨科微SLKOR、通用市场 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-11-09 17:13:00
返回